This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:需要以下部件号的预期寿命数据

Guru**** 2955710 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647993/cdclvp1102-need-life-cycle-expectancy-data-for-the-below-part-numbers

部件号: CDCLVP1102

您好:

我目前正在进行淘汰管理。 请提供以下部件号的预期寿命(以 yrs 为单位)。

提前感谢您的支持。

此致、

Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:  

    以下是我们针对 CDCLVP1102 提供的信息:

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的回答。 但我有一个问题、我问过器件是否处于“正在供货“状态、它将在多长时间内投入生产。 我正在进行重新设计、这是管理过时情况所必需的。 为以下器件提供预计生产年份。

    此致、

    Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    我只能回答 CDCLVP1102RGTT 的问题、但此器件并未计划用于 EOL。

    谢谢、

    Michael