This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6D:LMK6DA15625ADLFR 使能引脚

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649592/lmk6d-lmk6da15625adlfr-enable-pin

器件型号: LMK6D

对于 PN: LMK6DA15625ADLFR、引脚 1 和引脚 2 都是待机引脚吗?   引脚 1 是否是低电平有效待机引脚、如果您将引脚 1 设置为逻辑高电平、那么它是否会启用器件的输出?  如果我们要使用引脚 1 作为控制器引脚、将器件置于待机(逻辑低电平)或工作模式(逻辑高电平)、则可以将引脚 2 保持悬空。

只是澄清一下!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    对于您的特定可订购器件、引脚 1 是低电平有效的待机引脚。 引脚 2 可以保持悬空或接地。

    谢谢、

    Michael