This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:查找适用于 8 个独立输出通道的解决方案

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01020, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649323/lmk01020-find-solution-for-8-independent-output-channels

器件型号: LMK01020
主题中讨论的其他器件: LMK04832

我正在为新工程寻找时钟缓冲器解决方案。

基本规格与 LMK01020 相同。

  1. 双时钟输入
  2. 1.5GHz 以上
  3. 可编程输出通道
  4. 外部同步
  5. 均可支持 LVDS 或 LVPECL
  6. 8 个独立输出通道

 

您能提出一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    LMK04832 满足您要查找的条件。 您可以在单环路模式下使用它来满足所有这些要求。

    谢谢、

    Michael