This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:上电时间要求和 25 Ω 阻尼电阻

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF25081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1646407/cdcvf25081-power-up-time-requirement-and-25-ohm-damping-resistor

器件型号: CDCVF25081

您好:  

  1. CDCVF25081PW 是否对所有 VDDS 达到最小额定电压的上电时间有任何要求?  
  2. TI 是否提供没有 25 Ω 阻尼电阻器的 CDCVF25081PW 版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    对此处延迟的回复表示歉意。 CDCVF25081 现在更像是一款传统器件、因此遗憾的是、有关电源斜坡要求的信息太多。 一般而言、对于我们的大多数时钟器件、只要电源 电压斜升超过大约 0.1ms、内部 ESD 二极管就不会触发、并且我们预计器件不会出现故障。 根据我能说的、该器件没有任何类型的自动 VCO 校准或特定的 POR 序列、因此我没有 预计斜坡时间会有最大限值。  我们也没有没有没有内部 25 欧姆阻尼电阻器的器件型号。  

    如果您能分享一些有关系统要求的更多信息、我可能会推荐更适合您应用的更新版本器件。