This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414A:独立同时使用 APLL1 和 DPLL1

Guru**** 2918040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1651821/lmk5c33414a-independent-simultaneous-use-of-apll1-and-dpll1

器件型号: LMK5C33414A

您好 TI、

我们希望将 BAW 衍生输出时钟同步到 PTP 衍生 1PPS 输入 (IN0)、如下所示:

  • APLL2 和 APLL3 的 OCXO 基准
  • IN1 SyncE 至 DPLL2 (DLF = 1Hz) 和 APLL2
  • APLL2 级联到 DPLL3 (DLF = 0.1Hz) 和 APLL3
  • APLL3 级联到 APLL1 ->在 OUT0 上生成 1PPS
  • IN0 PTP 1PPS(具有一些抖动)和 ZDM OUT0 至 DPLL1 (DLF = 0.01Hz)、但与 APLL1 去耦/不引导 APLL1
  • 观察 DPLL1 DLF 误差输出、并使用此值通过 DCO(外部慢速 I2C 反馈环路)控制 DPLL3 相位

因此使用了 APLL1 和 DPLL1、但两者是独立使用的。 DPLL1 用作 1PPS 相位误差检测器。 DPLL1 平均误差用于控制 APLL3 相位(及其派生的输出时钟)、该相位驱动 APLL1 通过 ZDM 反馈为 DPLL1 生成 1PPS 输出。

使用 LMK5C33414A 是否可以独立运行 DPLL1 和 APLL1?

最终目标是将 APLL3 衍生的输出时钟同步到多个器件之间的 IN0 1PPS(使用 SyncE 作为辅助媒介)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:  

    在 LMK5C33414A 中、APLL 和 DPLL 成对运行、因此 DPLL 无法独立运行。 DPLL 会调整 APLL 的分数 N 分子值以将 VCO 频率锁定到所选的 DPLL 输入 (IN0-3)、但 DPLL 无法自行合成输出频率。 您还可以将其视为每个 DPLL 级联为其各自 APLL 的输入。  

    您还能进一步解释一下预期用例吗? 为什么要在 PLL1 上生成 ZDM 1pps 并在 DPLL3 上进行 DCO 调整、而不是直接将 DPLL3 锁定到 1pps 输入、这是否有理由? 您的建议配置没有任何其他问题、因为可以将 PLL2 锁定到 SyncE 输入并将其作为输入级联到 APLL3。 这将确保 APLL3 在锁定到 1pps 输入之前被频率锁定到 SyncE 基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、

    最初添加 DPLL1 的原因是为 1PPS 提取添加一个进一步、甚至更窄的滤波器 (DLF1 = 0.01Hz)。 我们假设将以级联方式实现更快的整体锁定、每个级都具有更窄的 DLF 滤波器。 但是、通过初始设置 DLF3 = 0.1Hz、锁定后再优化 DLF3 = 0.01Hz(?)、或许可以实现类似的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:  

    如果不重置 DPLL 并失去锁定、就无法动态调整 DPLL LBW、但内置的快速锁定功能可在获取锁定期间以预定的间隔缩小 LBW。 听起来这可能更接近您想要的目标。