This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:对于低 VCO 频率/低 N 分频器、建议使用 PFD_DLY_SEL 和 MASH_ORDER

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1651830/lmx2572lp-recommended-pfd_dly_sel-and-mash_order-for-low-vco-frequency-low-n-divider

器件型号: LMX2572LP

您好、

我想确认在以下输出频率下使用 LMX2572LP 时 PFD_DLY_SEL 和 MASH_ORDER 的正确设置。

我们希望生成:

RFout = 835.950MHz
通道分频器= 4
VCO 频率= 3343.800MHz
基准输入= 27MHz
倍频器= 5
PFD 频率= 135MHz
N 分频器= 3343.800 / 135 = 24.768888……

根据表 3。 数据表中的最小 N 分频器限制、对于 fVCO < 4GHz、最小 N 分频器值会因 MASH 顺序而异。

在这种情况下、器件不在整数 N 模式下运行、因为 N 分频器值是小数。
但是、计算出的 N 分频器值约为 24.77、低于分数 N 运行的最小 N 分频器值、即使对于一阶 MASH 也是如此。

因此、我们的理解是、不建议采用以下当前设置:

PFD 频率= 135MHz
N 分频器= 24.768888……
分数 N 运算

作为一种可能的解决方案、我们考虑通过将乘法器从 5 更改为 3 来降低 PFD 频率:

基准输入= 27MHz
倍频器= 3
PFD 频率= 81MHz
VCO 频率= 3343.800MHz
N DIVIDER = 3343.800/81 = 41.281481……

通过此设置、当 fVCO < 4GHz 时、N 分频器值满足三阶 MASH 的最小 N 要求。

因此、我们认为以下设置是合适的:

MASH_ORDER =三阶
PFD_DLY_SEL = 2
PFD 频率= 81MHz

您能否确认这一理解是否正确?

此外、如果有更推荐的设置来生成具有 27MHz 基准时钟的 835.950MHz、请告知我们。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个重复的帖子、我 正在关闭它。

    我已经回答了另一个职位。