This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492 — 精确斜坡同步/触发

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1650338/lmx2492-lmx2492---precise-ramp-synchronization-triggering

器件型号: LMX2492

您好:

阅读了数据表和本论坛的一些讨论后、我对使用 LFM 波形实现精确和确定性同步有点困惑。  

在我的应用中、我可以控制 TRIG 信号相对于基准输入 (OSCin) 时钟的时序。 但是、我需要确定性地触发 LFM 波形(即使是+/- 1 PFD 周期的不确定性也是不可接受的)、或者准确了解标志时序、因此我可以清楚地告诉哪个基准时钟周期(我假设使用的 PFD 频率等于参考频率)是斜坡的最后一个周期。

因此、有以下问题:

  1. 要实现确定性的斜坡开始、TRIG 信号需要满足哪些时序要求? 它们是相对于 PFD 进行采样、还是源自基准输入的任何其他时钟? 建立时间和保持时间是多少?
  2. 设置斜坡标志的延迟是多少?  
  3. 如果我需要将 MOD 引脚用于斜坡时钟(我想避免它)、为了实现确定性节拍、我需要满足哪些时序要求? 我的意思是、由于 PFD 周期间隔更新增量、我想避免斜坡阶跃不均匀。 那么、MOD 引脚转换是由 PFD 时钟或其他一些时钟采样的吗? 建立时间和保持时间是多少?

提前感谢您!

 

此致、

Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有您需要的时序信息。  

    触发信号以相位检测器频率为基准进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!  

    因此、假设我能够找到正确的时序来对 TRIG 信号进行确定性采样。 采样 TRIG 信号和实际的斜坡开始之间是否存在任何内部延迟? 我是否可以假设在给定配置下、该延迟是恒定数量的 PFD 周期?

    您是希望在 125MHz PFD 频率下实现确定性触发时序、还是需要降低 PFD 频率?