This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:用于将一个 8MHz 时钟分配到四个 MCU 的建议时钟缓冲器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, LMV112, CDC328A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1645367/lmk1c1104-recommended-clock-buffer-for-distributing-one-8mhz-clock-to-four-mcus

器件型号: LMK1C1104
主题中讨论的其他器件: LMV112、 CDC328A

您好、

我们在电源控制器板上使用了四个 MCU。
目前、每个 MCU 都有自己的 8MHz 晶体谐振器、但各个晶体之间的时钟频率不匹配存在问题。

为了解决这个问题、我们考虑使用一个 8MHz 时钟源并将其分配到全部四个 MCU。

我们的条件如下:

  • 时钟频率:8MHz
  • MCU 数量:4.
  • 首选时钟格式:CMOS/LVCMOS
  • 系统电源轨:5V
  • 输出到输出偏斜:不是必需的、但首选较低的偏斜

我们认为 LMK1C1104 可能是一个 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器、因此它是一个可能的备选器件。
我们知道 LMK1C1104 支持 1.8V/2.5V/3.3V 运行、并具有 25ps 的输出偏斜。

您能否确认以下几点?

  1. LMK1C1104 是否为此应用的推荐 TI 器件?
  2. 尽管我们的系统基于 5V 电源轨、但如果 MCU 时钟输入可以接受 3.3V LVCMOS 电平、是否可以使用具有 3.3V 电源的 LMK1C1104?
  3. 如果必须满足 5V CMOS 时钟电平、TI 是否有推荐的支持 5V 的时钟缓冲器或替代解决方案?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    对于延迟的响应、我深表歉意、因为此主题未分配给我们时钟和计时应用团队中的任何人。  

    如果可以接受 3.3V 电压、LMK1C1104 就更适合您的应用。 如果必须要求 5V 电压、我们唯一的解决方案就是采用传统的时钟缓冲器器件之一、例如 LMV112 或 CDC328A。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。