This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:VccVCO 和 VccVCO2 电流消耗

Guru**** 2978100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1650022/lmx2615-sp-vccvco-and-vccvco2-current-draw

器件型号: LMX2615-SP

我通过一个铁氧体磁珠提供 VccVCO(引脚 57)和 VccVCO2(引脚 41)、并希望了解这些引脚在标称运行期间的预期电流消耗。  可以看到总 Vcc 电流通常为 360mA。  通过这两个 VccVCO 引脚消耗的电流有多大?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VccVCO + VccVCO2 电流约为 130mA。