This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:电荷泵输出的电容

Guru**** 2960130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1650383/lmx2595-capacitance-of-the-charge-pump-output

器件型号: LMX2595

您是否有关于电荷泵引脚的输出电容是多少的信息? 我们需要这样做来完成环路参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dana:

    电荷泵输出电容约为 3pF 至 4pF。