This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:有关 BQ32000 和 BQ32002 之间差异的查询

Guru**** 2956770 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1652798/bq32000-query-regarding-differences-between-bq32000-and-bq32002

器件型号: BQ32000
主题: BQ32002 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在为新产品设计评估 BQ32000 和 BQ32002 RTC 器件、并希望详细了解这两种器件之间的差异。

请说明以下几点:

  1. BQ32000 和 BQ32002 之间有何功能差异?
  2. 器件是否引脚对引脚兼容?
  3. 除了备用电池充电特性外、在性能、功耗、寄存器映射或软件兼容性方面是否有任何差异?
  4. 如果使用不可充电的纽扣电池 (CR2032) 作为备用电源、建议使用哪个器件?
  5. 将 BQ32000 替换为 BQ32002 时、是否有任何设计注意事项或迁移指南、反之亦然?

任何有助于我们为应用选择合适器件的应用手册或参考文档、我们将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Ranganath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranganath:  

    感谢您联系我们、查看我对以下问题的反馈:  

    这些器件之间的唯一区别是 BQ32000 具有集成的涓流充电器。 除此之外、它们是相同的。  

    2.是的

    3.不

    4.如果您不需要涓流充电功能、我会推荐 BQ32002 器件、因为它更便宜一些。

     默认情况下禁用 BQ32000 涓流充电器(请参阅数据表第 7.6.2.9 节中 TCH2 的寄存器说明)。 除非您的软件有意启用涓流充电器、否则两个器件的行为将相同、并且无需进行任何更改即可从一个器件切换到另一个器件。  

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。