This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:有关 CDCVF25081PW 的技术问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1653322/cdcvf25081-technical-questions-about-cdcvf25081pw

器件型号: CDCVF25081

您好! 关于 CDCVF25081PW 器件、您能回答以下问题吗?

40°C 至+85°C 工作温度范围内的最大输出电阻是多少? 25 欧姆片上阻尼电阻是否包括输出电阻?  

此组件是否有任何单粒子效应数据?

您能否提供一种方法来在指定频率下将功耗确定为负载电阻和负载电容的函数? 图 9-2 指定了 CL (Yn)= 15pF ||500 Ω 时的电源电流。 本例中的 CL 是否意味着每个输出上的 CL?

谢谢!