Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM
器件型号: LMX2572EVM
我有一个采用 Reference PRO 时钟板的 LMX2572EVM。 我已根据 EVM 数据表中的图表进行布线、并将参考 PRO 输出设置为 LVPECL。 我可以正常生成固定音调、并且频率非常准确。 然而,我不能为我的生命得到一个三角斜坡发生。 我只是希望频率从 A 变为 B、然后立即返回 A、重复一下。 当我启用斜坡模式时、所有古怪的事情都会发生——要么频率会跳到其他频率并停留在那里、要么它会在 A 和 B 频率之间发生抖动、要么所有方式的比扎尔频谱分量都会出现并消失在我的频谱分析仪上。 即使是手动斜坡模式、也会非常令人沮丧且随机地使用。 有时我必须连续单击“时钟“按钮 20 次才能更改频率、结果变化远远超过我的要求。 有时、无论我点击多少次、频率都不会改变--是的、在进行手动斜坡时、我将触发器设置为斜坡时钟--否则我会尝试将它们设置为 TOC 超时。 什么都不起作用。
无论我如何调整设置、我都无法从 A->B->A->B 等进行简单的扫描 这一切似乎都是完全破碎和随机的。 能否提供 TICS 的示例配置、使该 EVM 产生干净的三角斜坡曲线? 例如、如何在 4000MHz 到 4100MHz 之间来回执行重复的斜坡? 谢谢你。