This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:无法让 TICS 执行三角斜坡

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1652873/lmx2572evm-cannot-get-tics-to-do-a-triangle-ramp

器件型号: LMX2572EVM

我有一个采用 Reference PRO 时钟板的 LMX2572EVM。 我已根据 EVM 数据表中的图表进行布线、并将参考 PRO 输出设置为 LVPECL。 我可以正常生成固定音调、并且频率非常准确。 然而,我不能为我的生命得到一个三角斜坡发生。 我只是希望频率从 A 变为 B、然后立即返回 A、重复一下。 当我启用斜坡模式时、所有古怪的事情都会发生——要么频率会跳到其他频率并停留在那里、要么它会在 A 和 B 频率之间发生抖动、要么所有方式的比扎尔频谱分量都会出现并消失在我的频谱分析仪上。 即使是手动斜坡模式、也会非常令人沮丧且随机地使用。 有时我必须连续单击“时钟“按钮 20 次才能更改频率、结果变化远远超过我的要求。 有时、无论我点击多少次、频率都不会改变--是的、在进行手动斜坡时、我将触发器设置为斜坡时钟--否则我会尝试将它们设置为 TOC 超时。 什么都不起作用。

无论我如何调整设置、我都无法从 A->B->A->B 等进行简单的扫描  这一切似乎都是完全破碎和随机的。  能否提供 TICS 的示例配置、使该 EVM 产生干净的三角斜坡曲线?  例如、如何在 4000MHz 到 4100MHz 之间来回执行重复的斜坡? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    您是否会提供 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、我可以提供我的配置了。 我做了很多改变、没有一个改变。 以下是其当前所在的位置:
    e2e.ti.com/.../tics_5F00_broken_5F00_sweep1.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    交换低限值和高限值。

    不需要 RST、因为下一个斜坡的启动频率等于电流斜坡的结束频率。

    不能使用整数模式、否则会忽略小数分子。

    固定上述配置后、该器件可能会斜升。