This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:IN_SEL 为开路时的 LMK1D1204 时钟输出状态

Guru**** 2935430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1653434/lmk1d1204-lmk1d1204-clock-output-state-when-in_sel-is-open

器件型号: LMK1D1204

您好、

LMK1D1204 的数据表指定了当 IN_SEL 输入引脚保持未连接状态时、时钟输出为逻辑低电平。 这是否意味着 所有 OUT_P 和 OUT_N 引脚都被驱动至 0V、或者在本例中、逻辑低电平是否意味着 OUT_N 的典型值为~1.375V、OUT_P 的典型值为~1.025V、即 OUT_P - OUT_N =- VOD?

 

image.png

image.png

任何见解都将不胜感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yingfei:

    我们正在调查您的查询、我们将尽快与您联系。

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yingfei:

    当 IN_SEL 引脚保持悬空时、输出会被拉至静态逻辑低电平(禁用)、在这种情况下意味着所有输出 (OUT_P 和 OUT_N) 都被拉至逻辑低电平状态。 器件寄存逻辑低电平状态的最小值和最大值如下所示:

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这回答了问题。