This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 外部上拉、以提高输出功率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654082/lmx2572-lmx2572-external-pull-up-for-increased-output-power

器件型号: LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2592、 LMX2582

您好:

LMX2572 是否支持外部上拉电阻器、电感器或变压器来提高输出功率(如 LMX2582 和 LMX2592)?

 

祝你一切顺利
Kristjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以将 LMX2572 用作具有相同原理图的 LMX2582 的替代方案? 这意味着、LMX2572 能否使用与 LMX2582 在数据表中相同的示例原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2572 和 LMX2582 引脚兼容、但原理图略有不同。 例如、LMX2572 输出具有内置的 50Ω 上拉电阻器、因此不允许使用外部电阻器/电感器上拉电阻器。