This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:允许的工作结温

Guru**** 2962430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1652904/cdcvf25081-allowable-operating-junction-temperature

器件型号: CDCVF25081

您能告诉我 CDCVF25081PW 允许的工作结温是多少?

谢谢  

Judy Schwartz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judy:  

    我无法找到此器件的最终最大结温。 但是、由于它是在最高 85°C 的环境工作温度下额定的、因此我们可以使用图 9-2 中所示的器件电流和 109.9C/W 的结至环境热阻来估算最坏情况下的结温为 (160mA * 3.6V * 109.9C/W)+ 85 °C = 148.36C。 考虑到贮存温度高达 150C、我认为这 似乎合理、可用作允许的最大结温。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是绝对最大结温还是允许的工作结温。

    谢谢

    Judy Schwartz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judy:  

    您可以将 150°C 视为绝对最大结温、125°C 视为最大工作结温、以获得额外裕度。 这符合与使用相同工艺节点的类似器件相同的规格。