This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:Probe Card 参考原理图

Guru**** 2955730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1651895/lmk3h0102-reference-schematic-for-probe-card

器件型号: LMK3H0102

尊敬的团队:  

我们正在设计探针卡来测试 PCIe Gen6。 我们需要能够支持 PCIe 第 6 代 HCSL 时钟的器件

  1. 我们不会使用 I2C 接口、 而是希望为 VDD 和 VDDO 使用单电源、以便节省测试仪资源。 请将参考原理图与这两个特性共享。
  2. 此器件可用于晶圆测试吗  
  3. 它可以承受的关闭周期时间是多少、因为会有超过 1M 的接触、每次我们都会关闭此设备。

此致

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我们不会使用 I2C 接口、 我们希望为 VDD 和 VDDO 使用单电源、以便节省测试仪资源。 请与这两个功能共享参考原理图。

    LMK3H0102V33RERR (3.3V) 和 LMK3H0102V18RERR (1.8V) 是 LMK3H0102 的默认配置、在两个 输出上运行 100MHz 100 Ω LP-HCSL。

    LMK3H0102 与 PCIe 第 7 代兼容  

    此器件是否可用于晶圆测试 [/报价]

    只要 环境在 –40°C 至 85°C 之间、就不用担心。  

    它可以承受的关闭周期时间是多少、因为每次我们都将关闭此设备。

    我们不会针对这么多下电上电周期指定器件、而是对数据表中列出的器件进行老化测试。

    我将 在内部与团队讨论您的问题、并向您提供反馈。    

    此致、

    Sandra  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享这两个功能的参考原理图。

    您可以使用 EVM 用户指南 中的原理图示例。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    它可以承受的关闭周期时间是多少、因为每次我们都将关闭此设备。

    这些测试是在室温下进行的吗?

    此致、

    Sandra