This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216A:LMK5C33216A:未使用的输入

Guru**** 2956880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1653815/lmk5c33216a-lmk5c33216a-unused-inputs

器件型号: LMK5C33216A

IN0/1_P/N

不使用这些输入。

  1. 可以保持未连接状态、还是需要 PU 或 PD 电阻器?
  2. 在 EVM 指南中找到了有关在不使用 IN0/1 输入时不将 VDD_IN0/1 引脚连接到 VDD 的注释。 这是真的吗?

我在数据表中找不到有关这种情况的任何信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要回答您的问题:

    1. 未使用的时钟输入可以保持悬空或下拉;通常、保持时钟输入悬空是最佳做法。 确保器件寄存器中也禁用这些输入。
    2. 在 VDD_IN0/1 的电源滤波中包含铁氧体磁珠是可选的、但最好将 VDD_IN0/1 引脚保持连接到 VDD、因为 PD #引脚会通过 VDD_IN 在内部上拉至 VDD。 我在 EVM 指南中 未找到任何关于在不使用 IN0/1 时不连接 VDD_IN 的内容、是否有您在查看的特定部分?  

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaryd,

    感谢您的回答、这对我们很有帮助。 有关 VDD_IN0/1 的注释实际上位于数据表中、而不是 EVM 指南中。 它位于图 10-3 的第 78 页。

    在本应用手册中、“可选“表示我不确定它是指“填充在组件中为可选“、还是指“包含在电路设计中为可选“。 第一种情况会将 FB 替换为开路、而第二种情况会将 FB 替换为短路。 根据您的回答、我理解为“可选“是指用短接来替换 FB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的澄清! 是、在这种情况下、FB1/FB2 可选表示如果未使用 IN0/1、则可以选择将铁氧体磁珠替换为短接。

    此致、
    Jaryd.