This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:修改寄存器的过程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654173/lmx2492-the-process-for-modifying-the-register

器件型号: LMX2492

我们当前使用 LMX2492 进行连续波扫描。 如果我们需要在线修改扫描的起始频率、修改寄存器的过程是什么? 我们现在尝试的是写入所有寄存器一次并成功修改扫描的起始频率。 如果仅在本地修改更改的寄存器、则扫描的起始频率将不正确。 您能看一下如何操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 RAMP_EN = 1、我们便无法更改单个斜坡的启动或停止频率。 我们需要使 RAMP_EN = 0、更改起始/停止频率、然后再次使 RAMP_EN = 1。  

    然而、在斜坡期间、我们可以通过 PLL_N 和 PLL_NUM 更改整体频率。

    例如、如果斜坡介于 9600MHz 和 9800MHz 之间、我们可以动态更改 PLL_N 和 PLL_NUM 值、使斜坡频率变为 9750MHz 和 9950MHz。