This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:组装后的初始 Vcc 初始化

Guru**** 2959760 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654561/bq32000-initial-vcc-initialization-after-assembly

器件型号: BQ32000

好的一天、

 

我目前正在调查在初始 PCB 组装后与电池放电相关的问题。

在 PCB 的每个元件之后、焊接 SMT 和 THT。 PCB 进入存储。 RTC 备用电池在组装的这一阶段进行焊接。 (CR2430 单元)

从第 8.2.2.3 章利用 BQ32000 的备用电源 所述的点来看、似乎备用电池的消耗速度比预期快得多、因为存在总功率损耗情况、然后连接备用电源(焊接电池)、但由于 PCB 未通电、因此绝不会出现 Vcc 初始化条件。

这是否意味着 BQ32000 在这种情况下可以更快地对电池放电? 我们能否获得有关 8.2.2.3 使用备用电源 一章的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将电池安装到 Vback 引脚后、 我们需要向 Vcc 引脚提供至少 1ms 的电源电压。 移除电源电压后、器件将切换至使用 Vback 电源、因此消耗的电流为 1.5µA 最大值