This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:用于 DP83867IR 的振荡器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654726/lmk6c-oscillator-for-dp83867ir

器件型号: LMK6C
主题中讨论的其他器件: DP83867IR、

大家好!


我正在考虑将 LMK6CE025 与 DP83867IR 配合使用。 它是最佳的吗?

此外、您能否推荐 BAW 振荡器用于通过 RGMII 实现 1G/100M/10M 以太网通信的 PHY 和振荡器组合?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    LMK6C 应足以连接 DP83867IR、因为它可以配置为器件所需的 25MHz 振荡器输入频率输出。   

    我们的以太网团队更熟悉我们的 PHY 产品系列、该产品系列可让您通过 RGMII 实现 1G/100M/10M 以太网通信、请随时与他们联系以获得 PHY 支持。 对于我们的 BAW 振荡器、 LMK6C 或 CDC6C 是 LVCMOS 输出的不错选择、具体取决于振荡器所需的性能、功耗和抖动。  

    此致、
    Jaryd.