This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:原理图审阅

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654653/lmk5b33216-schematic-review

器件型号: LMK5B33216

尊敬的团队:

 

我们可以在这里为 OCXO 选择 10MHz 时钟

image.png

请帮助查看说明

229.jpeg

此致、

天空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:  

    是的、只要该频率与每个 10MHz 的 VCO 频率具有非整数关系(如果使用的是 DPLL)、就可以使用 DPLL OCXO 作为 XO 输入。  

    我将查看您发送的原理图、并在接下来的几天内提供反馈信息。 同时、您是否能够发送更清晰的图像或原理图的 PDF?  

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    我已经审查了您的原理图、根据我能看到的内容、原理图在大多数器件中看起来都不错。 我的评论如下:

    • 确保 0.1µF 电源滤波电容器在布局中靠近器件引脚放置。
    • CAP_DIG 的建议电容值为 10µF。

    此致、
    Jaryd.