This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:电流降低

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654818/lmx2572lp-current-reduction

器件型号: LMX2572LP

我正在考虑减小电流。

当前设置如下:
1.RFout = 1500~1600MHz
 2. Ref = 32MHz
3.输出电平=–3dBm(典型值)
4.总电流= 80mA 典型值

我想探讨一下是否可以进一步降低电流。
引脚 26、27 和 29 标记为 VCO2、引脚 36、37 和 3 标记为 VCO。
由于在 1500 和 1600MHz 之间仅使用顶部 VCO、是否可以切断其中一个 VCO 的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有电源引脚都是必需的。

    如果您不需要较宽的环路带宽、可以使用较小的电荷泵电流来降低总体电流消耗。 较低的参考时钟和相位检测器频率也可以降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的快速答复。

    我知道进一步削减是很困难的。