Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
器件型号: LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2595
我们正在使用八个带共享 SPI 总线的 LMX2595 合成器(SCLK、MOSI 通用;每个器件单独的 CSB;所有 MUXout 引脚均物理连接到一条 MISO 线路)开发一个多器件射频测试系统。
我们的实施方案依赖于 E2E 论坛主题“LMX2595:CSB 线路通信“(3625045 之后)中披露的未披露的寄存器功能、该主题描述了设置 R1[3]= 0 来三态多路复用引脚驱动器、设置 R1[3]= 1 来启用多路复用引脚驱动器。 我们已在硬件上验证了此函数、并按预期运行。
为了进一步开展工作、我们需要澄清以下几点:
1. R1[3]驱动器启用三态功能是否存在于所有 LMX2595 版本中、或者仅存在于特定的生产日期代码或器件型号中? 是否存在任何已知错误或限制?
2. R1[3]是数字设计的永久特性、还是可能在未来修订版中删除或更改的传统/调试功能?
3.您是否计划在下一个数据表修订版中正式记录 R1[3]、或者这是否仍是一项未公开但受支持的特性?
4.在上电时(在可以写入 R1[3]= 0 之前)处理短暂 MUXout 争用窗口的推荐方法是什么? 我们是否应该每个器件添加串联电阻、或者是否有替代的硬件/固件缓解措施?
此致