This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61A2-100M:适用于 Agilex 5 的振荡器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61A2-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654727/lmk61a2-100m-oscillator-for-agilex-5

器件型号: LMK61A2-100M

大家好!


我正在寻找一个满足 Agilex 5 的 I/O PLL 要求的 100MHz 振荡器。
LMK61A2-100M00 是否可与 Agilex 5 配合使用?

“表 53. E 系列 FPGA I/O PLL 规格“
https://docs.altera.com/r/docs/813918/current/agilextm-5-fpgas-and-socs-device-data-sheet/i/o-pll-specifications
•tINCCJ
•tREFPJ
•tREFPN
LMK61A2-100M00 是否满足上述规格? 似乎除 tINCCJ 之外的所有设备都符合规范。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我们正在调查您的查询、我们将于下周初回复您。

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的支持。

    我正在等待你的答复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    LMK61A2-100M 应满足 Agilex 5 (tREFPJ 和 tREFPN) 的 RMS 抖动和相位噪声要求。
    遗憾的是、我们未在 LMK61A2-100M 数据表或内部数据库中指定周期间抖动。 ≥、根据您发送的 FPGA 要求、LMK61A2-100M 应满足逐周期要求、因为 4 Ω 100MHz (0.15UI) 下的周期间抖动最大额定值将为我们的器件提供足够的裕度。

    此致、
    Jaryd.