Other Parts Discussed in Thread: LMK5C23208A, USB2ANY
器件型号: LMK5C23208A
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
尊敬的团队:
请查找随附的原理图和布局文件、以用于 LMK5C23208ARGCR。
请查看并提供反馈。
此致、
Abhishek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C23208A, USB2ANY
器件型号: LMK5C23208A
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
尊敬的团队:
请查找随附的原理图和布局文件、以用于 LMK5C23208ARGCR。
请查看并提供反馈。
此致、
Abhishek
尊敬的 Jaryd:
感谢您的答复。 同时、您能否指导我如何为 LMK5C23208ARGCR 生成时钟配置文件。 需要在 TICS Pro 工具中立即完成。 请提供支持和必要步骤以继续。
此致、
Abhishek
尊敬的 Abhishek:
是的、可以使用 TICS Pro 生成配置文件。 如果您使用 EVM 来测试/评估芯片、则可以将 LMK5C33216A EVM 与 LMK5C23208A TICS Pro 器件配置文件配合使用、因为它们使用相同的芯片内核和引脚布局。
原理图在大多数情况下看起来不错、下面是我的评论:

以下是我的布局注释:

此致、
Jaryd.
尊敬的 Jaryd:
感谢您的答复。
对于 LMK 时钟 IC 配置、我没有 LMK EVM。 我计划使用 TICS Pro 工具配置板载 LMK IC。 在本例中、我应该如何配置 IC 的时钟。
请说明有关如何为所需的输出配置 APLL 和输出时钟的过程
在原理图中、由于我仅使用 XO 输入、因此我未使用 DPLL、这就是为什么我没有为 VDD_IN0 和 VDD_IN1 组装器件的原因。 如您所述、PD 引脚需要上拉。 我可以不使用 VDD_IN 为 PD 信号安装外部上拉电阻。 请建议最好选择哪一个 — 外部上拉或内部 VDD_IN。
此外、在进入 FPGA 时、I2C 线路会在原理图中稍后上拉、因为 3.3V 信号电平会转换为 1.8V
此致、
Abhishek
尊敬的 Abhishek:
[报价 userid=“634015“ url=“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654168/lmk5c23208a-layout-review/6382583在本例中、我应该如何配置 IC 的时钟。
请说明有关如何为所需的输出配置 APLL 和输出时钟的过程
[/报价]板载 IC 可以配置为具有 I2C 连接和 TICS Pro GUI、或任何支持与器件通信的 I2C 接口。 我们支持使用 USB2ANY 连接 EVM 来连接 I2C、设计人员可根据具体情况配置其他与 I2C 连接的方法。 建立 I2C 连接后、可根据 LMK5C23208A 编程器指南配置 APLL 和时钟输出寄存器。
[报价 userid=“634015“ url=“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654168/lmk5c23208a-layout-review/6382583 ]我可以不安装 VDD_IN、而是安装 PD 信号的外部上拉电阻。是的、PD 如果您不想为 VDD_IN 供电、则应该能够为 VDD#信号使用外部上拉电阻。 在原理图中组装 R1779 应该足以上拉 PD #引脚。
此致、
Jaryd.