This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:未使用的 REF 输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1656548/cdce6214-unused-ref-input

器件型号: CDCE6214

您好 TI、

我们希望仅为 CDCE6214 提供一个 LVDS 基准。 请确认在这种情况下应优先选择哪个 REF 输入 (PRI 与 SEC)、以及未使用输入的建议端接(或无)和模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    PRIREF 和 SECREF 都可以接受差分输入、因此只要 REFSEL 配置为正确选择您选择的输入、任一输入就应该工作。 如果您计划将 XTAL 输入作为备份、那么最好将此输入放置在 PRIREF 上、因为只有 SECREF 可以接受 XTAL 输入。 未使用的差分输入可以保持悬空。  

    此致、
    Jaryd.