This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:具有 BSYNC 的同步器器件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1655306/lmk05318b-synchronizer-device-with-bsync

器件型号: LMK05318B

您好的团队、

TI 是否有任何像 ADF4030 那样具有 BSYNC 特性的同步器器件?

我的客户希望使用此功能来帮助主器件和从器件之间进行同步、包括基准信号内的温度表征。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    我们没有具有类似 BSYNC 功能的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:  

    为了澄清,我们没有一个网络同步器器件执行与 ADF4030 完全相同的双向 BSYNC 功能,因为我们 的任何器件上都没有 BSYNC 接收器等效的功能。   

    LMK5B33216 可在连续模式下使用 SYSREF 分频器执行类似的功能、但仅在一个方向上执行。 该器件可以生成在所有 SYSREF 通道输出上默认与时间同步的频率。  

    此致、
    Jaryd.