Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1, ADS1235
器件型号: CDCE6214
主题中讨论的其他器件: 、 ADS1235
尊敬的 TI 团队
我们希望在时钟伺服应用中使用 CDCE6124、在该应用中、我们使用它将所有本地时钟 (ADC @ 7.3728MHz、MCU @24MHz 和 MAC/PHY @ 25MHz) 同步到网络时间参考(gPTP 协议)。
比较本地计数器与同步消息、协议每 125ms 输出一次同步速率、估计误差在 150ppm 以内。 阶跃大小在 1ppm 左右足够
该器件是否适用于此应用?
- CDCE6214 可以从上述标称频率开始,在正负方向持续调整所有频率
-设备是否适合在应用更改时避免时钟干扰?
- REFSEL 低电平,以 XTAL 输入作为 SECREF 的正确选择,没有 PRIREF ?
-根据数据表中的示例 7.2.3 ,如何在这个伺服环路中最好地引导频率? DCO 模式开启、 然后使用每个校正信号、 将 FREQ_INC_DEC_DELTA 应用于分子、对吗? DCO 输出分频器的作用是什么、在 TICSPro 中公开?
-产品版本之间是否有区别,关于寄存器和控制伺服?
相关文章: (1) CDCE6214-Q1:输出时钟拉范围 — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛: