This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:开路端接&amp 下的 HSYNC 抖动问题;有关交流耦合前允许的直流失调电压的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1652578/lmh1981-hsync-jitter-issue-under-open-termination-question-about-allowable-dc-offset-before-ac-coupling

部件号: LMH1981

大家好!

我的客户在我们的产品中使用 LMH1981MTX/NOPB 作为同步分离器、希望阐明一些与输入相关的规格。

(背景)

我们观察到以下行为:

) 抖动(~70µs 在 HSOUT 上)当视频输入不端接时发生(打开条件)

) 问题仅出现在 tri 级别同步格式 (1080/25p、24p、23.98p) 中

) 如果输入端用 75 欧姆正确端接、则不会出现此问题

) 行为可在多个信号源中重现

此外、我们发现:

) 在 VIN 处调整交流耦合电容器之前的直流失调电压可消除该问题

这表明输入直流条件和端接可能会影响器件运行。

(1) 交流耦合之前允许的直流失调电压

在耦合电容器之前、我们无法在数据表中找到有关允许直流失调电压范围的明确规格。

您能否澄清一下:

) 建议或允许的输入直流失调电压范围(交流耦合前)

) 与同步分片或钳位电路正常运行相关的任何限制

(2) 内部钳位行为

我们还希望更好地了解输入钳位:

) 什么是典型的 VIN 钳位电压及其变化?

) 是否存在锁模可能无法正常工作的任何限制或工作条件?

) 在处理 tri 电平同步信号时、设备对直流偏移的敏感程度如何?

 (3) 无正确 75 欧姆端接的操作

由于该问题仅在输入打开时出现:

) 在没有 75 欧姆端接的情况下操作时、是否有任何限制或限制?

) 是否需要正确的端接来保证正确的同步提取,特别是对于 tri 级同步?

 

根据我们的观察结果、我们怀疑该问题可能与输入振幅、直流偏移条件和内部同步分片机制之间的相互作用有关。

任何澄清或设计建议都将不胜感激。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入 75Ω 分流电阻器应始终存在、如果没有分流电阻器、器件性能将无法得到保证。

    我们没有直流失调电压规格、建议使用带有 1µF 电容器和 75Ω 分流电阻器的直流耦合视频源。

    对于钳位和同步、数据表中的信息能否回答您的问题?  除了数据表、我们没有其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1) 感谢您的回答。
    数据表指出“针对 0.5 VPP 至 2 VPP 的视频输入的 50%同步切片“。
    输入 2V p-p 时、它没有 75 欧姆的分流器。

    换句话说,没有 75 欧姆的闭合= 2.0Vp-p ,而 75 欧姆闭合= 2.0Vp-p ,双 75 欧姆闭合= 0.5Vp-p
    您能否回答不带 75 欧姆闭合= 2.0 Vp-p 的问题?

    2) 如果使用交流耦合、则输入信号中包含的直流分量
    如果满足以下条件、就没有问题、对吧?
    (1) 当输入开启/关闭时、施加到 VIN 引脚的电压不得超过绝对最大额定值范围
    (2) 当输入开启时、必须接受数据表第 12 页所述的启动时间条件
    (3) 当失调电压发生变化时、必须遵守数据表第 12 页所述的以下条件
    (6) 2 个连续输入水平同步提示之间的最大电压偏移必须小于 25mVpp。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 当使用 75Ω 端接的输入信号为 1Vpp 时、电压变为 2Vpp(无端接)或 0.5Vpp(使用 37.5Ω 端接)。

    2) 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel。

    我理解要点如下:

    4) 两个连续输入水平同步提示之间的最大电压偏移必须小于 25mVp-p

    我再次确认、在 1080/25p 输入下每条线路的最大同步提示电压偏差约为 17.2mV。

    数据中所述的“两个连续输入水平同步的同步提示之间的最大电压偏移小于 25mVp-p “条件

    未超出工作表。 不过、实际信号包括模拟噪声分量。

    我是否应该将此 25mVp-p 条件视为即使片刻也不应超过的绝对最大值? 或者理解这一点是正确的

    平均同步提示电压偏差应小于 25mVp-p?

    (随附波形测量结果)

    除了上述同步尖端偏移情况外、对于垂直骤降(V 骤降)本身是否有任何限制?

    如果是 1080/25p、垂直同步周期为 5 行。

    考虑到数据表中所述的 25mVp-p 条件、可以解读为大约 25mV× 5 条线= 125mVp-p 的 V 骤降

    可接受的平均电流。

    然而、这一次、当出现约 63mV(约 125mV 的一半)的 V 骤降时、就会出现问题。

    因此、除了 2 个连续同步提示之间的电压偏差外、整个垂直同步周期的电压偏差应该是多少 mV

    限制为?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我不知道如何回答您的问题。 我们的团队 不擅长视频。

    抱歉、我们无法提供帮助。