This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:需要将引脚 1 放置在 Q1 处

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1656179/cdclvp1102-require-pin-1-to-be-positioned-at-q1

部件号: CDCLVP1102

根据数据表、MPN CDCLVP1102RGTR/CDCLVP1102RGTT 的方向 指示引脚 1 位于 Q2。 但是、我们需要将引脚 1 放置在 Q1 上。

您能否确认此方位选项是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parameswaran:

    我们提供的唯一引脚排列方向是数据表中所示的方向。 但我对你的问题感到困惑。 为什么需要更改卷带包装中器件的方向?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Srinivasn、

    我们还有一个位于引脚 1 中的 MFR MPN、因此我们无法在有两个方向的生产中工作。  

    您能否检查该选项是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parameswaran:

    您能否透露您将订购的数量? 我会咨询我们的产品团队、然后返回给您。

    谢谢、

    Michael