This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:FSK_SPI 保持时间问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1656698/lmx2571-fsk_spi-hold-time-issue

器件型号: LMX2571

您好团队:

我们希望使用 FSK_SPI 发送数据。 对于 2FSK

这是我的射频规格

FSK 速率:28.8 kbps
偏差:±24kHz
SPI:6.75MHz
符号周期:35µs --这是保留时间、在 R34 寄存器写入后添加为延迟。

如果我们增加更多延迟、例如 1ms。 我能够看到频谱分析仪中偏差之间的两个峰值。

但我不能添加超过 35us ,在那里不能看到明显的峰,它是如下所示。
image.png



此致

CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不出为什么等待时间需要>1ms。 R34 的编程只需要 3.7µs、在对下一个 R34 进行编程之前、您有更多的 30µs。  

    例如、在下图中、编程 R34 之间的时间间隔为 22.22µs。  

    这是测试设置。