This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C23208A:1PPS 输出作为 SYNC 触发器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1656155/lmk5c23208a-1pps-output-as-sync-trigger

器件型号: LMK5C23208A

您好 TI、

我们希望使用 ZDM 到 DPLL3 对 OUT0 的 1PPS 输入进行滤波。 此外、我们希望随后使用这个经过滤波的 1PPS 输出来同步源自 PLL3 的所有输出时钟。

请您确认是否可以通过内部机制直接从 OUT0 触发此同步、或者是否需要从外部将 OUT0 路由到 GPIO、以便通过硬件引脚触发 SYNC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    由于来自 OUT0 的零延迟反馈时钟在内部路由到器件、因此无需将外部时钟信号从输出路由到输入。 从 DPLL3 提供的所有其他时钟都将出现来自 OUT0 的此同步、而无需从外部路由 OUT0。 可能还剩下的是通道间偏斜、但来自 DPLL3 的任何输出都将以相同的相位关系与 OUT0 1PPS 同步。

    此致、
    Jaryd.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaryd、

    需要说明的一点是:因此、是否可以通过这种机制来确保时钟相位在(输出)1PPS 瞬间对齐、以便所有 PLL3 衍生的时钟都具有与 1PPS OUT0 有效边沿对齐的有效边沿 (暂时忽略通道间偏斜)? 类似这样(下图中的时钟显示为 SE、仅为了说明、假设所有时钟都源自 PLL3):

    如果是、哪些 TICS Pro 设置是相关的、请启用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    是的、忽略通道间偏斜、这看起来像是对此器件功能的正确解释。  

    相关的 TICS Pro 设置位于 ZDM 页面下方、您可以在其中将 ZDM 设置为 DPLL3 并配置其他设置。  

    此致、
    Jaryd.