Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK04714-Q1
尊敬的团队:
我们有关于 LMK04714 的问题。
我们希望通过 CLKin0 (10MHz) 进行连接、并 仅使用 PLL2 (单个 PLL 用于 2500MHz)、因此在这一问题上缺乏清晰度。
根据 数据表第 22 页的图 8-1、CLKin0 似乎没有直接到达 PLL2 并在该处生成高频以供分配的选项。
根据 第 41 页的第 8.4.2 节的图 8-13 或 8-14、可以输入 CLKINx、其中未指定 x 不能为 0、因此似乎这确实是可能的。
我尝试在 没有 EVB 卡的 TICS PRO 中执行此操作、它似乎是可能的(附件是我在 SA 计算机上拍摄的屏幕截图)。
如果您能为我们澄清关于这一问题的正确答案、我将不胜感激。