This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410SQ/NOPB

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS110DF410, DS125DF410, DS250DF410, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1651880/ds110df410-ds110df410sq-nopb

部件号: DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF410、 DS250DF410、DS100BR410 、 DS110DF111

我们使用 DS110DF410SQ/NOPB、并需要以 6.375Gbps 的线路速率运行。 您能否确认该数据速率是否受支持并共享所需的寄存器设置(包括寄存器 0x60–0x63、0x2F 和 0x64)以确保正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、  

    DS110DF410 支持 8.5Gbps 至 11.3Gbps 的数据速率和 2/4/8 分频的子速率。 遗憾的是、6.375Gbps 不在此范围内。  

    或者、DS125DF410 支持 6.25Gbps 的数据速率、接近您指定的线速率。 (DS125DF410 支持 9.8Gbps 至 12.5Gbps 的数据速率、子速率相同 (/2/4/8)。

    此致、

    Charles   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们需要使用 DS110DF410SQ/NOPB 重定时器 IC 实现 6.375Gbps 链路速率、您能提出如何实现这一点吗?
    2.在设计中,我们可以使用 DS110DF410SQ/NOPB 部件来实现 6.375Gbps 以上的数据速率,是否有任何替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    1.在 DS110DF410 上无法实现 6.375 链路速率。 如果不需要重定时数据、您可以 在原始数据模式下使用 DS110DF410。 在此模式下、仍应用 CTLE EQ 增强。  

     DS250DF410 支持 6.375Gbps 数据速率。 但是、它不是直接替代器件。  

    3.您可以使用 DS100BR410 等转接驱动器。 这将提供均衡功能、无需锁定到数据速率。 但是、链路不 会重定时、DS100BR410 也不是 DS110DF410 的直接替代产品。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议使用 12.5Gbps 的 DS110DF410SQ/NOPB 直接替换器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS125DF410 与 DS110DF410 引脚对引脚和封装兼容。 DS125DF410 支持 9.8Gbps 至 12.5Gbps 的数据速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 DS125DF410 是否支持 6.375Gbps 数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 DS125DF410 不支持 6.375Gbps 数据速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议使用一个能够支持下面列出的所有链路速率的重定时器 IC?

    比特率 (Gbps)
    --------------------------------
    1.0625
    1.5
    1.62
    2.125
    2.5
    3.1875
    4.25
    5.
    6.375
    8.5.
    10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有支持所有列出的数据速率的重定时器。 最接近的是 DS110DF111。 范围和子速率如下表所示:  

    除法因子 最小振动 (Gbps) 最大振动 (Gbps)
    1(主范围) 8.5. 11.3.
    /2. 4.25 5.65
    /4. 2.125 2.825
    /8 1.0625 1.4125
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议一个能够支持下面列出的所有链路速率的转接驱动器 IC?

    比特率 (Gbps)
    --------------------------------
    1.0625
    1.5
    1.62
    2.125
    2.5
    3.1875
    4.25
    5.
    6.375
    8.5.
    10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、  

    请参阅我们的 10Gbps 至 12Gbps 转接驱动器系列、如下所示。 它们都具有 EQ 增强曲线、在 5GHz 附近达到峰值。 请使用 IBIS-AMI 模型进行仿真、以检查器件的 EQ 功能是否足以满足您的数据速率和用例。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认转接驱动器 IC 是否能够支持下面列出的所有链路速率?

    比特率 (Gbps)
    --------------------------------
    1.0625
    1.5
    1.62
    2.125
    2.5
    3.1875
    4.25
    5.
    6.375
    8.5.
    10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个重复的问题。 我上面的回答回答是...