Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
部件号: LMX2594
关于 Pout、我想知道电压电平而非 dBm。 以下转换公式是否正确?
特别是、是否应使用 10log 或 20log 转换 dBm 通常因制造商而异、因此我想了解贵公司的方法。
对于 5dBm、R = 50 Ω
P (mW)=10^(5/10)=3.163378mW
V = sqrt (P * R)=0.3976365V
因此、Vdiff_p-p = 0.3976365 * 2 = 0.79527V
此公式是否正确?
关于 Pout、规格是在 OUTx_PWR = 50 的情况下给出的、但在我们的应用中、我们使用 OUTx_PWR=19 和 OUTx_PWR=29。
这些设置的输出是什么?
与 OUTx_PWR=50 相比、它不必是准确的值和近似的比率也会有所帮助。
您能否提供这些信息?