This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828:两个器件图之间的差异

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1658057/lmk04828-lmk04828-difference-between-the-two-part-drawings

器件型号: LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

NKD0064A 和 NKD0064B 软件包之间有什么区别? 我找不到哪个 LMK04828BISQE。

我是否可以按照与 LMK04832 示例相同的方式来看待它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NKD0064B 的散热焊盘尺寸较小。 它也不是正确的封装、这同样与封装图和数据表出版物相关的问题(其他读者:有关引用的 LMK04832 示例、请参阅 e2e.ti.com/.../lmk04832-difference-between-the-two-part-drawings) 。

    请对 LMK04828BISQE 使用 NKD0064A。