This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关内部和外部时钟的问题

Guru**** 2954360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657987/tms320f28p650dk-questions-regarding-internal-and-external-clocks

器件型号: TMS320F28P650DK

我们计划选择 TMS320F28P650DK。

它允许在外部时钟和内部时钟之间进行选择。

两个时钟的额定值是否都为 200MHz?

此外、我们应该如何决定使用外部时钟和内部时钟?

例如、我是否应该根据时钟信号质量等因素来做出决策?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 TMS320F28P650DK 的技术规格:
    时钟额定值:
    • 外部时钟 (XTAL): 器件支持外部晶体/谐振器或外部时钟源。 典型的外部振荡器频率范围要低得多 (10 –25MHz)、然后在内部乘以 PLL 以实现 200MHz 系统时钟。

    • 内部振荡器 (INTOSC): 该器件具有两个在 10MHz 上运行的内部振荡器 (INTOSC1 和 INTOSC2)。 它们也与 PLL 相乘以到达 200MHz CPU 时钟。 有一个主 INTOSC2 和一个备用 INTOSC1、  
    两个时钟源都不直接提供 200MHz — 两者都依赖内部 PLL 倍增至最大 200MHz CPU 频率。
    在外部时钟和内部时钟之间进行选择:
    在以下情况下使用外部时钟:
    • 需要更高的精度: 与内部振荡器(±1-2%)相比、外部晶体通常可提供更高的频率精度(±20-50ppm)
    • 需要更好的温度稳定性: 外部晶体在整个温度范围内更稳定
    • 与其他器件同步: 当您需要与外部系统进行精确的时序协调时
    • 要求严格容差的通信协议: CAN、以太网、USB 等需要精确时钟的应用
    在以下情况下使用内部时钟:
    • 成本优化: 无需外部晶体和相关元件
    • 降低 PCB 复杂性: 减少外部元件和布线要求
    • 启动时间更短: 内部振荡器的启动速度快于晶体振荡器
    • 具有宽松时序要求的应用: 可接受±1-2%精度的通用控制应用
    关键决策因素:
    1. 频率精度要求 
    2. 温度稳定性 需求
    3. 成本和布板空间 限制
    4. 缩短上市时间的 注意事项
    5. 特定外设要求 (某些通信协议可能要求外部时钟精度)

    我建议浏览 TRM 的第 3.7 章。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的肖纳克

    感谢您的及时回复。

    此问题已解决。

    此致、
    Tashiro