This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-LMK04828:请查看 EP 的电压部分连接

Guru**** 2957980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657245/lmk04828-ep-review-voltage-section-connection-of-lmk04828

器件型号: LMK04828 EP
主题: LMK04828 中讨论的其他器件

尊敬的先生/女士:

请查看 LMK04828 的电源轨连接。 如果需要进行任何更正、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循 LMK04828 数据表第 10.6 节中的电源平面建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的及时回复。

    这意味着我可以使用单个 LDO 实现 3.3V 电压、而不是随附的 pdf.e2e.ti.com/.../1307.DTB_2D00_05007_2D00_01_5F00_A02_5F00_HW_2D00_CLK_2D00_104_5F00_121.pdf 中使用的方案

    您能否分享一些带有元件器件型号信息的参考设计?

    此致、

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我还有一个关于 SDCLKout 和 DCLKout 的问题。 这两个输出之间有什么区别、应该在什么情况下使用 SDCLKout 代替 DCLKout(或相反)?

    此致、

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    SDCLKout 输出允许您通过它们通道任何 SYSREF 输出以及器件时钟;而 DCLKout 输出只允许通过它们通道器件时钟。

    我们提供一个展示示例连接和布局的评估模块: https://www.ti.com/tool/LMK04828BEVM

    谢谢、

    Michael