This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2624-SP:关于 RFoutA/B

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2624-SP, TRF0108-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657217/lmx2624-sp-lmx2624-sp-about-rfouta-b

器件型号: LMX2624-SP
主题中讨论的其他器件: TRF0108-SEP

您好、

LMX2624-SP 中有 RFoutA 和 B。 这是否意味着可以输出两个不同的频率? 如果没有、如何使用这些输出?

 

此外、下面包含 LMX2624-SP 的器件仅具有 EM 的器件型号。 何时可以预期 FM 部件?

LMX2624 (LMX2624PAP/EM)

TRF0108-SEP (TRF0108RPVT/EM)

TRF0108RPVT (TRF0108RPVT/EM)

 

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    有关使用示例、请查看 LMX2624-SP EVM 用户指南 (www.ti.com/.../snau308)。

    LMX2624-SP FM 器件在发布用于量产时将可供使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复!

    关于以下器件的供货情况、计划在今年或明年将这些器件发布用于生产的时间?

    LMX2624-SP

    LMX2624 (LMX2624PAP/EM)

    TRF0108-SEP (TRF0108RPVT/EM)

    TRF0108RPVT (TRF0108RPVT/EM)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请联系我们的销售代表以了解新器件发布时间表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 可以。