This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:相位噪声测试方法

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657286/lmk04906-phase-noise-test-method

器件型号: LMK04906

您好、TI 人

 

我的客户将在超声波扫描仪中使用 LMK04906 系统时钟、并向 CW 模块提供时钟。 目前、客户希望测量相位噪声对 LMK04906 CW 模块性能的影响。

您能否就如何进行测试提供一些指导? 客户在此方面没有经验。 此外、客户没有相位噪声设备、只有光谱设备。 我们有 LMK04906 EVM。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果它们能够测量 CW 模块的性能、那么可以使用 LMK04906 或作为时钟源的信号发生器来比较 CW 模块的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在客户想确定相位噪声对 CW 模块的影响、所以他们想测试相位噪声、我们是否有任何测试指导文档?  CW 模块只能测试本底电压噪声、不能检测时钟芯片的相位噪声。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    相位噪声测量需要使用专用测试设备、例如 Keysight E5052 或 R&S FSWP。  

    供参考、进行测量时的一些技巧: https://www.ti.com/lit/pdf/snaa393