This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:LMX2571- PLL 稳定时间

Guru**** 2969940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657050/lmx2571evm-lmx2571--pll-settling-time

器件型号: LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2571

您好团队:

我们使用的是 FSK_SPI 模式。  2FSK、我们发送 0xAA。

如果我们增加 200us 的位持续时间(意味着我们每 200us 发送一次位)、我们就能够在频谱分析仪中看到两个偏差峰值。

如果位持续时间小于 50、则通过载波锁定、但 FSK 调制在频谱分析仪中不可见。 另一个峰出现在所需的两个峰之间。 似乎不像 2fsk  

LMX2571 是否需要一些 PLL 稳定时间才能达到该偏差频率?

此致、

CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是测量问题。 尝试更改频谱分析仪中的 RBW、VBW 和扫描时间等。

    此外、确保 PLL 环路带宽足够宽、可接受更高的调制频率。