This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:无重新校准延迟的同步

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657099/lmx2572-sync-without-recalbrate-delay

器件型号: LMX2572

根据给定的答案、我知道 LMX2572 中的 SYNC 完全要求 FCAL_EN = 1、这会触发完整的 VCO 子频段校准。 TI 是否提供类似的器件来支持快速同步以及手动 VCO 分配、从而避免了校准步骤。 该应用需要两个 PLL 相互相干并快速锁定。 LMX2572 上 20 μ s 的 FASTLOCK 对于应用来说是完美的、但同步时间会成为一个障碍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    目前、所有合成器都以这种方式设计。 每当触发 SYNC 时、器件都会执行校准、然后执行 SYNC 例程。 他们都需要时间。 您的想法很好、我们将看看是否可以在较新的器件中使用。