Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX2572
您好、
在我们的设计中、我们希望使用 LMX2572 来生成 2FSK 调制波形、对支持的输入数据速率和时序详细信息有疑问。
- 输入数据速率为 250kbps 和 500kbps、此 IC 是否在此频率下支持 FSK 调制、载波频率为 1.4GHz? 由于 PLL 稳定时间、环路带宽限制
- 位持续时间为 4 μ s、PLL 稳定时间为 20µs 至 500µs 附近
- 如果它支持哪种模式、我们需要配置 IC 标准 PLL 稳定(跳频)或直接数字 FSK 调制(数据传输)?
- 为了提供 FSK 调制数据、硬件支持任何引脚、还是仅通过对 SPI 寄存器进行编程来支持?
提前感谢。