This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输出功率(以 dBm 为单位)下 OUTA_PWR、频率之间的数学关系

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657170/lmx2595-mathematical-relation-between-outa_pwr-frequency-with-output-power-in-dbm

器件型号: LMX2595

我实际上想自动设置 lmx2595 PLL 板的电源. 因此、我想使用电阻上拉给出以 db 为单位的输出功率和 OUTA_PWR、frequency 之间的数学关系。给定数学公式、这变得更加准确。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这些数据。 功率设置实际上会更改电流、但会更改输出缓冲器中的功率。 在不同的频率下、以 dB 为单位的功率变化也不同。