This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:VCO3 中的相位噪声

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1659574/lmx2572lpevm-phase-noise-in-vco3

器件型号: LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP

我注意到、LMX2572LP 中 VCO3 的相位噪声性能比另一个 VCO 的相位噪声性能差。

图 1 展示了使用信号源分析仪测得的 VCO3 在上频限时和 VCO4 在下频限时的相位噪声。 图 2 显示了相同频率下的仿真结果。

为了重点关注源自 VCO 的相位噪声、我们假设环路带宽约为 1kHz、比较了 1kHz 及以上偏移处的相位噪声。 因此、我们发现 VCO4 的性能接近仿真结果、而当切换到 VCO3 时、从 10kHz 到 100kHz 的偏移处的相位噪声会下降并与仿真结果显著偏离。

 

您能否解释一下造成这种差异的可能原因?

您还能告诉我如何解决该问题吗?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCO 频率为 4528.4MHz、根据数据表、VCO4 应该无法支持此频率。 您确定 PLL 能够锁定 VCO4 吗? 您能否执行寄存器读回 R110、R111 和 R112 来确认?

    相位噪声凸点似乎是由于 PLL_DEN、MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 的杂散随机化造成的。

    您是否可以共享寄存器配置、最好是 TICS Pro 格式? 例如、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我对解释不足表示歉意。

    我已连接 TICS Pro 设置屏幕、如图 1 所示。

    VCO 频率为 4528.4MHz、根据数据表、VCO4 应该无法支持此频率。

    ⇒这是正确的;然而、在实践中、当我们使用 VCO 辅助设置执行校准时、校准期间的 VCO 组发生了显著变化。

    此外、根据温度的不同、这里也存在一些变化 (RFout 下大约为 100kHz)。

    实际上、它以 4528.4MHz 的频率锁定到 VCO4、测得的相位噪声接近仿真结果。

    因此、我们理解数据表中的 VCO 频率范围值仅供参考。

    此外、我们目前关心的是 VCO3 的相位噪声。 (这些是 VCO3 支持的频率。)
    为了进行比较、这里附加了 VCO4 的相位噪声。

    283.025MHz

     R110 (rb_VCO_SEL):3.

     r111 (rb_VCO_CAPCTRL):182

     r112 (rb_VCO_DACISET):7.

    283.05MHz

     R110 (rb_VCO_SEL) : 4.

     R111 (rb_VCO_CAPCTRL) :69

     r112 (rb_VCO_DACISET) : 0

    相位噪声凸点似乎是由于 PLL_DEN、MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 的杂散随机化造成的。

    ⇒PLL_DEN、MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 的设置如附件图像所示。
    我尝试将 MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 的值更改为各种设置、但相位噪声没有改善。

    我的问题与 MASH_ORDER 设置有关:使用整数模式时、设置阶数调制器是否有任何意义?

    另外、什么是杂散随机化?

    283.025MHz

    pll_den : 11321

    MASH_ORDER:整数模式

    PFD_DLY_SEL:1.

    283.05MHz

    pll_den : 11322

    MASH_ORDER:整数模式

    PFD_DLY_SEL:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。