This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572–跳期间偶尔出现 LD 上升沿缺失

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1660638/lmx2572lp-lmx2572-occasional-missing-ld-rising-edge-during-hopping

器件型号: LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好、

我们在全‑辅助模式下使用 LMX2572、其中 MUXout =锁定检测。 我们会跳过 N 个频率(例如,N=201)。 我们始终等待 LD 处于高位、然后再开始下一跳。 通常我们在 LD 上捕获 N 个上升沿。 有时、我们仅捕获 N‑1 个边沿–一个跃点似乎不会产生低‑μ s 到‑μ s 高转换。  

配置:

  • Fpd = 100MHz
  • LD_DLY = 300(提供 12µs 延迟)
  • LD_TYPE = 1(VCO 校准+ Vtune 检查)
  • 每次锁定后的停留时间= 10µs

问题:

  1. 在跳变期间、LD 引脚是否保持高电平(从不变为低电平)并且器件仍报告锁定?
  2. 在一跳期间、LD 的最小保证低‑μ s 脉冲宽度是多少?
  3. LD_TYPE 或 LD_DLY 是否影响这个低‑μ s 脉冲行为?

‑想在调试 FPGA 采样之前确认这是否可能是芯片内部问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行调试、建议使用示波器来监测 VTUNE 引脚上的波形、以确认锁定状态。