This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:SYNC 和 MASH_SEED 功能

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1659267/lmx2572-sync-and-mash_seed-function

器件型号: LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594、

尊敬的团队:

我在 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544486/lmx2594psevm-sync-and-mash_seed-function?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2820%25252525252525252520SYNC 中看到、 当启用 LMX2594 同步时、MASH_SEED 将变得不稳定。

但是、当我查看 LMX2572 的数据表时、相位调整部分的内容与 LMX2594 数据表中的内容不同。 我想确认 LMX2572 是否有相同的问题。 由于 LMX2572 还包含除法功能、因此恐怕它与 LMX2594 相同。

image.png

 

image.png

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2572 中的通道分频器和 IncludedDivide 不同、这表明 LMX2594 中的单调特性不会出现在 LMX2572 上、至少我们迄今为止还没有发现配置能够重现这个问题。