This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:是否需要 CDCLVP111 CLK_SEL 下拉电阻器?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1660816/cdclvp111-sp-cdclvp111-clk_sel-pulldown-resistor-needed

部件号: CDCLVP111-SP

您好:

是否需要使用一个下拉电阻器将 CLK_SEL 引脚拉至 GND? 如果是、什么是合适的值? 我在评估板设计和数据表中没有提到下拉电阻、只是想进行确认。

谢谢、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    1k Ω 电阻是合适的值。

    谢谢、

    Michael